This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:扬声器输出短路时的 SPK_FAULT

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872028/tas5756m-spk_fault-when-speaker-output-is-shorted

器件型号:TAS5756M

大家好、我不确定、根据文档、扬声器输出短路时、如果 SPK_FAULT 应该被置为低电平吗? 我本来以为电路板上没有发生这种情况、所以我有点惊讶。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您能否分享有关问题的更多详细信息?

    故障 引脚 可根据系统要求进行配置。

    此致、

    Alilx Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alilx -它是基于 TAS5754的 BTL、基本上是参考原理图。 SPK_FAULT 引脚连接到微控制器的 GPIO (具有上拉电阻)、微控制器是 I2S 主控制器(不使用 MCLK)。 一切都正常、但我想测试故障检测系统、因此我尝试使扬声器输出短路、期望 TAS55754将低 SPK_FAULT 置为有效、但未发生。

    根据文档、我不确定扬声器短路属于 SPK_FAULT 引脚上检测到和"报告"的类别、这是我的问题

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    FAULT 引脚、在过流、过热、过压、欠压和过压

    请进行一些实验以找到此问题:

    1. OC:短路负载;
    2. OV/UV:调节 PVDD 以创建 OV/UV;
    3. 通过隔离 I2S 时钟来创建时钟误差。

    如果上述所有故障条件都无法反映在 FAULT 引脚中。

    请尝试将 FAULT 引脚与 GPIO 隔离、然后将100K 上拉电阻器连接到 DVDD。 然后重试。

    有关 FAULT 引脚的内部电路、请参阅数据表的图19。

    此致、

    Alix Wan。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix -抱歉、我迟到了回复、但我正在等待使用新 PCB 进行确认。 我确实确认它可以正常工作、问题在于我一侧的 CAD 模式不正确、导致2个引脚反转、然后当我跳接故障 PCB 时(很难访问引脚)、连接不好。 新 PCB 按预期工作。

    感谢您的支持