This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:当音量增加时、会产生 POP 噪声。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881326/tas2505-when-sound-volume-increase-pop-noise-occured

器件型号:TAS2505

大家好、

我的客户现在在其系统中使用 TAS2505。 CPU→I2S→TAS2505→扬声器。

当声音 音量正常时、它正常且正常。

但是、当音量增加时、它会产生 POP 噪声。

客户更换了扬声器、但噪音仍然没有变化。

请提供一些建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这是 TAS2505 SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amelie、

    感谢您提供原理图。

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    • 您能通过 PoP 澄清您的意思吗?
    • 您听到的"噼啪"噪声是音频正在积极播放、您更改音量或音频未播放且音量已更改时的噪声。
    • 您能否提供用于 TAS2505-Q1的 I2C 配置?
    • 您能否提供启动序列的示波器截图(请参阅 TAS2505应用参考指南 http://www.ti.com/lit/ug/slau472/slau472.pdf#page=45中的第3.1节)

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

    感谢您的回复。 我已要求客户提供更多信息、并将在收到后立即更新。

    您能否提供有关 I2S 输入和 SPK 输出的标准寄存器配置供我们参考?

    客户还怀疑其配置是否有问题...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

    以下是客户反馈:

    • 您能通过 PoP 澄清您的意思吗? 当音量较大时   、我们可以听到扬声器发出的声音

               >>> 当音量较大时   、我们可以听到扬声器发出的声音

    • 您听到的"噼啪"噪声是音频正在积极播放、您更改音量或音频未播放且音量已更改时的噪声。

               >>>  后者

    • 您能否提供用于 TAS2505-Q1的 I2C 配置?

                >>> 如下所示:

      0x00、0x00、

      0x01、0x01、

      0x00、0x01、

      0x02、0x00、

      0x00、0x00、

      0x04、0x07、

      0x05、0x94、

      0x06、0x04、

      0x07、0x00、

      0x08、0x01、  

      //延迟15ms

      0x0B、0x84、

      0x0C、0x82、

      0x0D、0x00、

      0x0E、0x80、

      0x1b、0x00、

      0x1C、0x00、

      0x3c、0x02、

      0x00、0x01、

      0x01、0x10、

      0x0A、0x00、

      0x0C、0x00、

      0x16、0x00、

      0x18、0x00、

      //0x09、0x20、

      //0x10、0x1C、

      0x2E、0x00、

      0x30、0x50、

      0x2D、0x02、

      0x00、0x00、

      0x3F、0x91、

      0x41、0x0a、//+(0.5x) db

      0x40、0x04、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis 和 Amelie、

    抱歉、此案例的当前状态是什么? 您是否能够找到根本原因?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    似乎客户已向我发送输出波形。   当    增大  音量时、波形会切顶。

    这就是发出噼啪声的原因。

    感谢您的关注!