大家好、
我的客户现在在其系统中使用 TAS2505。 CPU→I2S→TAS2505→扬声器。
当声音 音量正常时、它正常且正常。
但是、当音量增加时、它会产生 POP 噪声。
客户更换了扬声器、但噪音仍然没有变化。
请提供一些建议吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户现在在其系统中使用 TAS2505。 CPU→I2S→TAS2505→扬声器。
当声音 音量正常时、它正常且正常。
但是、当音量增加时、它会产生 POP 噪声。
客户更换了扬声器、但噪音仍然没有变化。
请提供一些建议吗?
谢谢!
您好、Amelie、
此致、
Luis
您好、 Luis、
以下是客户反馈:
>>> 当音量较大时 、我们可以听到扬声器发出的声音
>>> 后者
>>> 如下所示:
0x00、0x00、
0x01、0x01、
0x00、0x01、
0x02、0x00、
0x00、0x00、
0x04、0x07、
0x05、0x94、
0x06、0x04、
0x07、0x00、
0x08、0x01、
//延迟15ms
0x0B、0x84、
0x0C、0x82、
0x0D、0x00、
0x0E、0x80、
0x1b、0x00、
0x1C、0x00、
0x3c、0x02、
0x00、0x01、
0x01、0x10、
0x0A、0x00、
0x0C、0x00、
0x16、0x00、
0x18、0x00、
//0x09、0x20、
//0x10、0x1C、
0x2E、0x00、
0x30、0x50、
0x2D、0x02、
0x00、0x00、
0x3F、0x91、
0x41、0x0a、//+(0.5x) db
0x40、0x04、