This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:静音操作时发出重声或 POP 噪声

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/875191/tpa3116d2-thud-sound-or-pop-noise-when-mute-is-operated

器件型号:TPA3116D2

尊敬的支持团队:

我们使用 TPA3116D2芯片设计了敏感的医疗音频设备。 定制板已准备就绪、我们将对其进行测试。 对于 MUTE 引脚、我们使用了数据表(第26页)中描述的电路。 (将一个100K 电阻器连接到 MUTE 和接地引脚、并将 MUTE 连接到微控制器 IO 引脚)。

当静音被操作时、它会产生较大的脉冲噪声或重击声噪声。  

请告诉我们分辨率、并帮助我们实现稳定的静音电路、以便我们能够解决问题。

希望专家尽早解决问题。

谢谢、此致、
Nagendra S.V.
ACELOGY 系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra、  

    是否可以指定静音操作的含义? 您按什么顺序操作静音?

    加电--- >SDZ 从低到高--- >静音至取消静音--> >播放音频?

    取消静音至静音--> SDZ 高到低--> >关闭电源?

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    我们不会按照您提到的顺序运行。 在电路板上、SDZ 引脚已通过一个100K 电阻器连接到12V。 这是 TI 提供的数据表中遵循的原理图。

    现在、如果我从微控制器 IO 引脚控制 SDZ 引脚、TPA3116D2似乎会关断、因为它无法响应5V IO 电平。

    您能描述一下用于从 uC 控制 SDZ 引脚的电路吗?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra、

    有关 SDZ 电路 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/833013、请参阅此主题

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、
    我们添加了 SDZ 控制电路、如链接  https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/833013中所示

    现在、我们尝试使用微控制器的控制来控制静音和 SDZ。
    即使这样、我也会听到"嘟嘟"声、我的设计也被搁置了。

    我已经尝试过 MUTE 和 SDZ 的所有组合、但仍然存在"嘟嘟"噪声、这非常烦人。
    如果我没有静音控制、我开发的电路将会浪费我的应用。 因此、请为我们提供适当的解决方案、以便我可以消除静音操作中的"嘟嘟"声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra、

    对于该序列、请执行以下操作:

    使能放大器时(SDZ 高电平)--- 先将放大器静音,然后将 SDZ 设为高电平,延时>40ms,再将放大器取消静音。  

    您还能布置原理图。

    此致、

    Luis