This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:TAS5624A 需要 TC (最大值)规格

Guru**** 1976305 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883602/tas5624a-need-tc-max-specification-of-the-tas5624a

器件型号:TAS5624A

您好、Sirs、

您是否建议 TAS5624A 器件的 TC (最大值)规格? 在极端的负载和输出功率条件下、TC (max)= tj-(PD*RthJC)= 150-(55*0.6)= 117degC、我们能不能说吗?






谢谢、此致、

陈耀恩
2020年2月26日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    只有在我们考虑的唯一热源是 D 类器件的裸片时、才能使用该方程。 即、如果我们想通过热限制找出它可以处理的最大输出功率、我们可以使用此公式。 一旦 TC 被测量为117C、我们就知道它将处于过热状态。

    我想在大多数情况下、温度限制实际上是在芯片上、而不是在芯片上。 因此、在数据表中、我们仅计算最大 Tj。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Hao、Wayne Chen