尊敬的工程师:
我尝试写入 BQ 系数、但无法写入。
当然、当我使用 PPC3时、我可以做到这一点。
我捕获了日志、并尝试发送与配置相同的数据。 但它无效...
但是、根据 PPC3的日志文件、PPC3在 BQ 开启时将数据"0x86"发送到 DSP_MISC 寄存器。
保留该寄存器的7-4位... 我不知道为什么。
我找不到有关 BQ_WR_CTRL1寄存器的日志。
我有两个问题;
1.是否可以将0x86发送到 DSP_MISC 寄存器以激活 BQ?
2.是否需要使用 BQ_WR_CTRL1寄存器来激活 BQ?
提前感谢。
Edgard