This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:关于数字接口

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876405/tlv320adc5140-about-digital-interface

器件型号:TLV320ADC5140

尊敬的 TI:

TLV320ADC 可以支持 PDM 接口?

我考虑将模拟麦克风输入设置为 PDM 输出。

总之、是否可以从模拟麦克风输入配置两个数字输出(I2S 或 SPI 和 PDM)?

谢谢、

微型计算机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320ADCx140器件最多可接受8个 PDM 数字麦克风输出。   

    器件的数字输出格式为 I2S、LJ、RJ 或 TDM。

    如果您询问设备是否可以使用模拟麦克风并创建相同的 PDM 类型输出数字麦克风输出、那么答案很遗憾是否定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是...

    是否可以实现如下所示的数字接口?

    -输入:模拟麦克风

    -输出:PDM

    谢谢、

    微型计算机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、TLV320ADCx140器件无法实现这一点。