This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:多谐波问题

Guru**** 2515245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900422/tpa6211a1-q1-multiple-harmonic-problems

器件型号:TPA6211A1-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPA6211A1

大家好、

我 的客户 现在 使用 TPA6211      并遇到一些谐波问题。

他们测试了音频模块的音频质量、发现 TI TPA6211A1的输出存在多谐波问题、但在其输入端(TPA6211A 的输入电阻之前)未发现谐波问题。

 请就此提供一些建议吗?

此外、TPA6211A1的输入电阻没有建议的范围。 如果它太大或太小、除了对音量的影响之外、还有其他影响吗?

输入:

输出:

通道:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amelie、

    客户是否可以尝试移除输出滤波器以查看谐波是否被移除/减少?

    此外、VCC 是否显示纹波含量? 如果他直接测量 IN+和 IN-上的输入、他是否会看到谐波问题?

    关于输入电阻器的问题、电阻器值没有限制、但必须考虑输入电容器和输入电阻器将创建高通滤波器。 应根据您所需的输入滤波器选择这些值:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6211a1.pdf#page=19

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amelie、

    打扰一下、您对此有更新吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.