This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:针对 TINA 上的差分输出高电平的 I/V

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A, PGA4311, OPA1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/875765/pcm1792a-i-v-for-differential-output-high-thd-on-tina

器件型号:PCM1792A
主题中讨论的其他器件: PGA4311OPA1611

您好!

我正在为具有差分输出的 PCM1792A 设计 I/V 级。

我在 TINA (下面的.tsc 文件)上进行仿真、TINA 计算的 THD 水平非常高(大约0.28%)、使用 LTSpice 进行仿真时 THD 符合预期(在1m 范围内)。

我的实施是否有问题?

以下 I/V 级在差分功率放大器之后提供 PGA4311音量控制器。

e2e.ti.com/.../DAC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我移除电容器、THD 符合预期、但不明白为什么... 我想我的设计是好的。

    使用电容器:

    且没有:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Briquel、

    需要注意的主要事项有两个:

    OPA1611和1632的模型未将 THD 列为建模规格、因此可能无法正确建模。

    2. THD 配置的设置至关重要。  您能否尝试一下我的同事在此帖子中建议的一些步骤:

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/697941

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    最后、我将继续讨论我今天拥有的结果(缺少时间来调查更多内容)。

    在使用 LTSpice 运行 FFT 的情况下、如果未在组件的 SPICE 模型中对 THD 建模、结果看起来很好、但要小心。

    此致、

    弗洛里安