请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1792A 主题中讨论的其他器件: PGA4311、 OPA1611
您好!
我正在为具有差分输出的 PCM1792A 设计 I/V 级。
我在 TINA (下面的.tsc 文件)上进行仿真、TINA 计算的 THD 水平非常高(大约0.28%)、使用 LTSpice 进行仿真时 THD 符合预期(在1m 范围内)。
我的实施是否有问题?
以下 I/V 级在差分功率放大器之后提供 PGA4311音量控制器。