请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424-Q1 各位专家、您好!
我需要您关于 GVDD 和 GND 之间电容器的建议。
在数据表中、放置了2.2uF 电容器。
但在 EVM 中、放置了1uF 电容器。
哪一种更适合放置?
Noumasa.Shimamura
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.