This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:输出削波为2V

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877660/tpa3110d2-output-clipped-at-2v

器件型号:TPA3110D2

我使用 TPA3110D 作为 D 类放大器来放大90Hz 正弦波。 但我的输出会在2V 时削波。 我检查了 PLIMIT 引脚、那里的电压为6.5V、GVDD 引脚为6.9V。 首先、我使用的是12V 电源、然后是16V 电源、但输出仍然在2V 时保持削波。

请引导我纠正我的错误。 我希望输出端具有15W 功率(4 Ω 扬声器)。 我不应该期望扬声器达到7.74V 峰值? 我应该怎么做才能在扬声器上获得7.74V (15W)电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    您能否在1KHz 正弦输入时检查输出波形?

    您能向我们分享原理图吗?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    如果您没有回复、我将关闭 E2E。

    如果您有其他问题、可以重新打开或重新放置 E2E。

    此致、

    Derek