请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877660/tpa3110d2-output-clipped-at-2v
器件型号:TPA3110D2我使用 TPA3110D 作为 D 类放大器来放大90Hz 正弦波。 但我的输出会在2V 时削波。 我检查了 PLIMIT 引脚、那里的电压为6.5V、GVDD 引脚为6.9V。 首先、我使用的是12V 电源、然后是16V 电源、但输出仍然在2V 时保持削波。
请引导我纠正我的错误。 我希望输出端具有15W 功率(4 Ω 扬声器)。 我不应该期望扬声器达到7.74V 峰值? 我应该怎么做才能在扬声器上获得7.74V (15W)电压?