This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:,如何将其配置为不同的瓦数和电源电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2563, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879997/tas2770-how-to-configure-it-for-different-wattage-w-r-t-supply-voltage

器件型号:TAS2770
主题中讨论的其他器件: TAS2563TAS2562

TAS2770是20W 音频放大器、如何将其配置为使用8-18V 的较低功率电源电压。

如数据表中所示、电源电压和扬声器阻抗各不相同。

那么、是否有任何配置设置、以便我们可以实现。

或者、简单地说、我们直接连接扬声器和电源电压、以可用的电池为准、并泵入扬声器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将查看此案例、并在收到此案例后立即回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您可能知道、输出功率取决于输入信号和增益。 如果有足够的电源电压、则输出将正常、但是如果电源电压降低、并且保持相同的输入幅度和增益组合、则输出可能开始削波。

    如果您希望根据电源电压限制增益以避免削波、可以使用电池跟踪限制器功能。 有关此功能工作原理的更多详细信息、请参阅数据表 第8.4.3.4节
    也可以在 PPC3 -> TAS2770App -> Device Control 面板中配置此功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复。

    是的、我们可以根据电源电压限制增益、但根据我的理解、增益用于音量控制。

    我的问题是有关 V_BAT 的问题、数据表(8.4V 和12.6V)中提到了 V_BAT、以获得相应阻抗(4 Ω 和8 Ω)的指定输出。

    我们能否通过应用 V_BAT (4.5V-16V)将 TAS2770配置为高达20W 的功率要求;如果是、如何配置。

    此致、

    Shubham Jagtap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我可能无法理解您的问题。

    VBAT 是外部电压源、不受 TAS2770控制。
    还有其他具有内部升压转换器的器件、例如 TAS2562和 TAS2563。 这些器件使用 VBAT 通过内部升压生成更高的电压、并且可以根据需要将该电压(PVDD)设置为特定值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    根据我的理解、我们可以使用高达20W 的 TAS2770。

    1% THD+N 时的功率为20W (4 Ω、16V)
    –1% THD+N 时的功率为15.4W (4 Ω、12.6V)
    –1% THD+N 时的功率为9.1W (8 Ω、12.6V)
    –1% THD+N 时的功率为7.1W (4 Ω、8.4V)
    –1% THD+N 时的功率为4W (8 Ω、8.4V)

    如果我的应用是驱动4W 的扬声器、那么我必须保持 VBAT 仅为8.4V、或者可以将 VBAT 连接到12V 电源。

    是否有任何关于输出功率与 VBAT 要求的计算表。

    此致、

    Shubham Jagtap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您可以使用 VBAT = 8.4V 或12V 来获得4W 的输出。

    当您增加 VBAT 电压时、输出功率不会立即增加、您必须增加输入信号振幅或增益(除了 VBAT)才能获得更高的输出功率。

    如果您希望使用更高的 VBAT 电压(如12V)、并且仍将输出限制为4W。 您仍然可以使用 TAS2770中的限制器功能。 如果输出信号尝试高于限制器中设置的最大值、它将进入 Speaker Guard 区域、这是输出振幅的硬限制器。 您只需检查扬声器可支持的峰值输出电压。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在我的例子中、我们只有5V 电源作为 VBAT、因此输入信号幅值或增益是多少、以获得4W 输出功率、而我的扬声器是4W。

    是否有任何相同的计算表或公式;因为在数据表中没有给出任何关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    当 VBAT = 5V 时、您将无法达到4W。

    您需要为4 Ω 负载提供大约4Vrms (差分)的电压才能获得4W 的功率。
    通过使用满量程数字输入信号(0dBFS)和12.5dbV 的增益。 您可以在大约2~3% THD+N 时为4 Ω 负载提供4W 功率 如果您进一步增大 VBAT 电压、如7V、则 THD+N 会随着余量的增加而降低。

    根据上述信息、以下是一个有关如何配置限制器的示例:

    • 拐点= 7V
    • 最小阈值= 2V
    • 阈值最大值= 6V
    • 限幅器已启用

    这样、如果您将 VBAT 降低到7V 以下、输出信号将衰减以防止削波。 如果不希望较低 VBAT 电压(硬限制器)的抗削波斜降、则可以将阈值最小值和最大值设置为相同的电平。
    如果您将 VBAT 增加到高于7V、则即使您将放大器电平(增益)更改为高于12.5dBV、限制器也会将输出信号稳定在4W。

    您可以使用我们的任何 TAS2770 EVM 在器件上执行测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器