This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1EVM:EMV 将不会启动

Guru**** 2392615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897921/tpa3112d1evm-the-emv-will-not-start-up

器件型号:TPA3112D1EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3112D1

我们希望使用放大器 TPA3112D1PWPR 的新产品来驱动8Ω Ω 喇叭扬声器。

对于测试和测量、我们购买了 EVM、但我们遇到了加电问题。

用于+24DC 上电:

-设置跳线:JP1、JP2、JP5。

- SD 引脚接地(加电后、我有一个+21VDC 的高信号)

- AVCC 提供100K 电阻

- INP 为1KHz 800mV

我得到的唯一输出信号是从100mV 到100mV 的小摆幅。

在跳线 JP1上测量、我得到+21VDC 的高电平。

有时、当我经常插拔电源或者忘记切换电源时、AMP 会启动、3小时后、它便会从别处启动。

运行时、没有任何问题。 然后、当我关闭电源几秒钟时、它将立即启动、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    JP1是输出还是输入?

    您是否尝试降低 PVCC 和输入信号电平?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    JP1已进入、但我也测试了它

    是的、我已经尝试了+10VDC PVCC 和200mV 输入信号。

    它是第一次尝试启动的、所以我想用+24VDC PVCC 对其进行测试、但在我打开电源时没有发生任何情况。

    当我再次使用+10VDC PVCC 对其进行测试时、它从未再次启动、因此我已经使用另一个板对其进行了测试、该板上装有新的 TPA3112D1、但它无法正常工作。

    我是否看到过一件简单的事情?

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    您是否监测了故障引脚? 是低电平吗?

    此外、还请检查 GVDD 电压、电压应为6.5~7.3V。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    蓝色图是 JP1上的测量值

    GVDD 引脚电压为+4、8V ~+5V (黄色)

    时间刻度低至正极电压

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    JP3和 JP4是输入还是输出?

    它们应该位于中。

    请检查没有音频输入的 PWM 输出波形。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    JP3和 JB4现在已进入、但没有变化。

    我还必须将扬声器的连接从引脚接头"OUT"更改为测试插头"OUT-"和"OUT+"。

    OUT 引脚上没有 PWM 输出或其他信号23、25 / 21、17它们与 GND 一样直接在0V 上(测得未连接到 GND)。

    Regarts、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    器件未切换。

    为了检查根本原因、我建议您简化电路。 拆下 LC 滤波器、从 JP1中取出输入源。

    逐个检查针脚。 重点介绍 PVCC、SD、故障、AVCC、PLIMIT、 GVDD、PWM 输出。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我的输出端只有 FB1和 FB2焊盘、无输入信号、跳线 JP1已输出。

    PVCC:  +10、5V

    SD:     +10、5V

    故障:    0V

    AVCC:  +6、2V (看起来像+5、1V 至+6、2V 的锯齿信号)

    PLIMIT:+5、4V

    GVDD: +5、4V

    PWMout:0V

    现在、器件不会"直稳态"(我是指2-4秒)启动。 它仅在我触发它时启动。 (由于我移除了 FB1A、FB2A、R9和 R12、这变得更加简单)

    当我用探针测量或与 GND 的输入信号进行间隙时、它会触发。

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!  

    AVCC 必须与 PVCC 相同。

    发生故障。

    我建议您首先检查 AVCC 问题。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我遇到了这个问题、电阻器 R5通常为10Ω Ω。

    我现在不知道这是怎么实现的。 在这两个电路板中,焊接10Ω 来自两个不同的制造商,但两个电路板现在都具有大于300Ω Ω 的电阻。

    当我更换此奇怪的电阻器时、它会立即以+10V 和+24V 启动。

    是否知道电阻器值为何发生变化?

    非常感谢。

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!  
    我很高兴听到您解决了这个问题。

    我不知道为什么更改电阻器值...

    电路板是新的吗? 我认为 EVM BOM 没问题。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是的、我发现了问题。

    但是、每次我从+24V 插入电源时、电阻器都会像保险丝一样触发。 10V 没有问题

    10Ω Ω 电阻器的值超过2MΩ Ω、因此我在中焊接了一个2W 电阻器、但电阻器开始吸烟。

    我想每次直接使用+24V 时、我都会销毁 TPA3112D1。  

    在数据表中、"一个 μF μ F 的电容器、AVCCPin 就足够了。" 但在 EVM 板上是否有1μF 焊料必须更换?

    PVCC +24V 时、引脚7和引脚14之间的100kΩ Ω 电阻是否也是必须的?

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!  

    R5和 C3是 RC 滤波器。 因为当 AMP 切换时、PVCC 会产生一些噪声和纹波。 添加 RC 滤波器可以滤除一些 噪声和纹波。  

    在引脚7和引脚14之间添加100千欧姆的电阻器。

    此致、

    Derek