主题中讨论的其他器件:TPA3112D1
我们希望使用放大器 TPA3112D1PWPR 的新产品来驱动8Ω Ω 喇叭扬声器。
对于测试和测量、我们购买了 EVM、但我们遇到了加电问题。
用于+24DC 上电:
-设置跳线:JP1、JP2、JP5。
- SD 引脚接地(加电后、我有一个+21VDC 的高信号)
- AVCC 提供100K 电阻
- INP 为1KHz 800mV
我得到的唯一输出信号是从100mV 到100mV 的小摆幅。
在跳线 JP1上测量、我得到+21VDC 的高电平。
有时、当我经常插拔电源或者忘记切换电源时、AMP 会启动、3小时后、它便会从别处启动。
运行时、没有任何问题。 然后、当我关闭电源几秒钟时、它将立即启动、而不会出现任何问题。