This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:静音功能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882400/tas5825m-mute-function

器件型号:TAS5825M

大家好、

我对 TAS5825M 的静音功能有一个问题。

GPIO1用作 MUTEZ 输入引脚。

当一个脉宽为10ms 至20ms 的低电平信号被输入到 MUTEZ 引脚时、一个出现了在脉冲输入之后 SP 不输出的现象。
SP 输出在短于10ms 或长于20ms 时正常运行。

数据表中有以下说明、MUTEZ 的运行可以解释为只需将 SP 输出更改为 HiZ。

MUTEZ 是否有最小脉宽规格?
为什么会发生这种情况?

  数据表摘录:
   MUTEZ 引脚低电平有效、输出驱动器将设置为高阻态、D 类 放大器的输出停止开关。

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    这是我们以前没有遇到的一种行为、需要更多证据来调试根本原因。

    请给我们发送一封电子邮件(matthew-miao@ti.com)、以讨论更多详细信息。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 BST 电容从0.22uF 更改为0.47uF 可以避免此类问题。

    此致、

    Matthew