请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882400/tas5825m-mute-function
器件型号:TAS5825M大家好、
我对 TAS5825M 的静音功能有一个问题。
GPIO1用作 MUTEZ 输入引脚。
当一个脉宽为10ms 至20ms 的低电平信号被输入到 MUTEZ 引脚时、一个出现了在脉冲输入之后 SP 不输出的现象。
SP 输出在短于10ms 或长于20ms 时正常运行。
数据表中有以下说明、MUTEZ 的运行可以解释为只需将 SP 输出更改为 HiZ。
MUTEZ 是否有最小脉宽规格?
为什么会发生这种情况?
数据表摘录:
MUTEZ 引脚低电平有效、输出驱动器将设置为高阻态、D 类 放大器的输出停止开关。
此致、
Toshi