请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892228/pcm5102a-frequency-response
器件型号:PCM5102A大家好、
客户的项目具有16个 RCA 输出、使用16个 PCM5102A、该电路如图所示。 现在客户遇到问题、不同信道之间的频率响应差异很大、各个信道之间的差异最大可达0.3dB。 此数据是否正常?如果是、数据表中的最大差异是什么? 如果不是、请提供改进问题的建议。 谢谢。
重新分级
张奥林