This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:频率响应

Guru**** 2492255 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892228/pcm5102a-frequency-response

器件型号:PCM5102A

大家好、

客户的项目具有16个 RCA 输出、使用16个 PCM5102A、该电路如图所示。 现在客户遇到问题、不同信道之间的频率响应差异很大、各个信道之间的差异最大可达0.3dB。 此数据是否正常?如果是、数据表中的最大差异是什么? 如果不是、请提供改进问题的建议。 谢谢。

重新分级

张奥林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olin、

    我将在周一之前回顾这一情况并返回给您。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olin、

    此电路中有两种可能的增益误差来源:

    输出滤波器可能会因所用分立式组件的容差而异。  我假设您只是使用低通滤波器、但如果输出端存在任何电流负载、它仍可以在通带中衰减。

    2.器件的增益误差可能因器件的单位而异。  我们在此器件中将增益误差指定为±6%、约为0.5dB。  这可能是您在该测量中看到的结果。  话虽如此、典型增益误差为2%、因此我们仍应研究滤波器对增益误差的贡献。

    谢谢、

    Paul