This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:音量控制问题

Guru**** 2976310 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874443/lm4865-issue-with-volume-control

器件型号:LM4865

我们有一个使用 LM4865输出250Hz 音调的应用。 我们希望使用1Hz 正弦波调制此音调、并设置音量控制也接受此类信号。 1Hz 正弦波在1.6V 和3.0V 之间变化(它根据直流音量输入的要求进行偏移)。 我们注意到、虽然这在大多数情况下都适用、但在调制音量时会出现高频"噼啪"声。 是否有办法通过过滤桥接负载的输出来将输出带宽限制在大约500Hz 的值来缓解这一问题? 是否有替代解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    关于这种高频"噼啪声"、您是否在出现此问题时监测过电路的其余部分? 您是否注意到直流电压引脚或电源中有问题? 是否存在电压错误行为?

    您能否分享/描述实际的 LM4865原理图?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们基本上使用图中所示的电路。 第3部分。 唯一的修改是 Ci 为1uF、而引脚4的输入(直流容量)为1Hz 正弦波、如上所述。 进入-VIN (载波音调为250Hz)和 DC_VOL (1Hz 的调制音调、偏移高于1.2V 直流阈值以保持放大器开启)的信号看起来都很干净。 电源轨看起来正常(我们以3.3VDC 的电压运行器件、尽管我们尝试了5V 电压、但也发生了同样的情况)。 如果我们不调制音量(通过断开调制音调的输出并将音量引脚设置为恒定值)、则输出干净的250Hz 音调。 在直流电压变化期间、似乎只会发生任何情况。 如上所述、如果我们探测输出、250Hz 音调按预期进行调制、但过零点处似乎存在一些噪声(内部形式的振铃)。

    最棒的

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    底部的两条迹线是载波和调制波、在输入端探测到。 顶部的两条布线分别为扬声器和+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、进一步挖掘可以发现以下情况。 如果通过-VIN (引脚2)= 500p-p 发送恒定音调、并且向音量控制(引脚4)施加直流电压、则会忠实地再现恒定音调。 如果随后增大(或减小)直流音量控制电压、则输出幅值以480mV (峰峰值)步长增量变化、而不是平稳且连续的变化)。 每次输出"步进"时、扬声器都会听到咔嗒声。 因此、当音量控制从一个输出电压电平阶跃到下一个电压电平时、音量控制的逐步性质会将伪影引入音频。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、

    感谢您分享有关您的应用的详细信息。

    我想您尝试实现的应用是、该器件可能无法进行软音量更改。 如图29所示、阶跃到阶跃的增益变化不恒定(在某些阶跃中、变化大于5dB)。 这让我认为无法实现恒定的音量变化。 此外、音量控制似乎并不稳健、因为电压变化会因器件而异。

    只是为了确认、您是否尝试使用图3中所示的电位器、并查看问题是否仍然存在?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。 问题不在于音量以分步/非线性方式变化、而是在音量发生变化时引入"咔嗒"声。 如果卷只是作为一个步骤进行更改、这将是可以的(至少对于此应用程序而言)。

    我在使用工作台电源将电压变为 VOLUME 引脚时测试了输出、并且可以在每个步骤中听到咔嗒声(即使工作台电源是连续可变且线性的)。 除了部件响应的线性外、这意味着一旦打开音频并尝试更改音量、结果将是音量变化的每个步骤引入的噪声。 事实上、对于我正在研究的应用、我可以筛选输出以消除点击、因为它是带外的、 然而、作为一个通用音量控制(除非电路或者部件有其它运行)、对于其预期应用、这个部件似乎充其量只能勉强使用。  

    至于应用的适用性、我知道这不是实现结果的最佳方法、因为 使用 VCA 或等效器件是更好的方法、 但是、对于线性度不重要的"快速且脏"调制方案、这种做法效果很好(不包括改变音量时引入的噪声)。  

    最棒的

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、

    感谢您的回答。

    当您改变 CB 电容器时、您是否会得到不同的结果? 我只是想验证它在您的应用中是如何工作的。 否则、我认为唯一的解决方案是按照您在上一篇文章中提到的那样对输出进行滤波。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    无论选择的 CB 值如何、结果都相同。 这似乎是动态切换电平所固有的特性。 我最终对输出进行了滤波、从而为我们的应用消除了 HF 噪声(幸运的是、我们的相关频带不在噪声范围内)、 然而,我想说,对于一个打算用于音量控制的部件,在正常使用中会有所不同,这一问题肯定是不能接受的。  

    无论如何、我认为我们现在可以将这称为"已解决"、除非您对该器件发生这种情况的原因有任何其他见解。

    感谢您在这方面的帮助。

    最棒的

    Joe