This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 头文件不起作用

Guru**** 2561600 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874317/tas5805m-tas5805m-header-file-not-working

器件型号:TAS5805M

您好!

我们已根据 TAS5805M EVM 配置了 TAS5805M、并将配置转储到 CFG 和 H 文件中。 请参阅随附的 MyBoard_CFG.cfg 和 MyBoard_H.h 文件。

当我们在 EVM 上使用 MyBoard_CFG.cfg 时、我们会从 EVM 获得正确的声音和 EQ 曲线。

但是、当我们使用头文件将寄存器设置发送到电路板上的 TAS5805M 时、我们从电路板获得声音输出、但 EQ 是平坦的(例如 EQ 未启用)。

我们在两个不同的开发站点的两个不同电路板上使用两个不同的 I2C 跟踪器跟踪板载 MCU 和 TAS5805M 之间的 I2C 数据。 我们发现发送到 TAS5805M 的 I2C 数据与两个板的头文件完全相同。

我们 还将头文件与另一个使用不同 MCU 和 TAS5805M 的应用板的头文件进行了比较。 请参阅随附的 OtherBoard_H.txt 文件。

头文件看起来与 MyBoard_H.h 文件类似、只是 MyBoard_H.h 中的"寄存器调优"位于头文件的末尾、而 OtherBord_H.txt 的 "寄存器调优"在头文件中发送得相当早。

//寄存器调优
   { 0x00、0x00 }、
   { 0x7f、0x00 }、
   { 0x30、0x00 }、
   {0x4c、0x30}、
   { 0x03、0x03 }、
   { 0x00、0x00 }、
   { 0x7f、0x00 }、
   {0x78、0x80}、
请告知:
1.可能出了什么问题?
2.是否需要提前发送"寄存器调优"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2742.OtherBoard_5F00_H.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MyBoard_5F00_CFG.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MyBoard_5F00_H.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是使用相同配置的 EVM 和电路板的 EQ 曲线。

    BTW、I2C 时钟为380KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以通过任何方式共享原理图? 如果您不愿意在公共论坛上这样做、您也可以通过 carolina@ti.com 向我发送电子邮件

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolina:

    我已将原理图发送给您的 TI 电子邮件。

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    另一件事是检查是否遵循数据表所需的启动程序。

    应在 I2C 写入之前提供 I2S、并且需要实施5ms 延迟、以作为 PPC3的"d 5"转储建议。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们将研究 I2S 与 I2C 时序。

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我还注意到 MyBoard.h 的 BQ1左侧和 BQ1右侧具有不同的配置。 这是否意味着我的左侧通道将具有与右侧通道不同的 EQ?

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="C%20K%20Ong"]

    您好、Matthew、

    我还注意到 MyBoard.h 的 BQ1左侧和 BQ1右侧具有不同的配置。 这是否意味着我的左侧通道将具有与右侧通道不同的 EQ?

    CK

    [/报价]

    我有‘Gang’左右均衡器,我应该对以上内容满意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK、  

    我已向您发送电子邮件。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州