您好!
我们已根据 TAS5805M EVM 配置了 TAS5805M、并将配置转储到 CFG 和 H 文件中。 请参阅随附的 MyBoard_CFG.cfg 和 MyBoard_H.h 文件。
当我们在 EVM 上使用 MyBoard_CFG.cfg 时、我们会从 EVM 获得正确的声音和 EQ 曲线。
但是、当我们使用头文件将寄存器设置发送到电路板上的 TAS5805M 时、我们从电路板获得声音输出、但 EQ 是平坦的(例如 EQ 未启用)。
我们在两个不同的开发站点的两个不同电路板上使用两个不同的 I2C 跟踪器跟踪板载 MCU 和 TAS5805M 之间的 I2C 数据。 我们发现发送到 TAS5805M 的 I2C 数据与两个板的头文件完全相同。
我们 还将头文件与另一个使用不同 MCU 和 TAS5805M 的应用板的头文件进行了比较。 请参阅随附的 OtherBoard_H.txt 文件。
头文件看起来与 MyBoard_H.h 文件类似、只是 MyBoard_H.h 中的"寄存器调优"位于头文件的末尾、而 OtherBord_H.txt 的 "寄存器调优"在头文件中发送得相当早。
{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f、0x00 }、
{ 0x30、0x00 }、
{0x4c、0x30}、
{ 0x03、0x03 }、
{ 0x7f、0x00 }、
{0x78、0x80}、