Other Parts Discussed in Thread: OPA1602, LM833
主题中讨论的其他器件:OPA1602、
反相运算放大器电路的振荡问题(关于 LM833DGK)。
电路配置如附录1所示,输入(A)的振荡为0.54v,输出(B)的振荡为1.19v (振荡频率为400kHz~800kHz,不同的电路板具有不同 的振荡电平)
除以下电路和 将去耦电容器连接到电源外、无连接。
当连接"OPA1602"时、振荡被解除。
当我使用单层 PCB 连接时、会发生振荡、但使用多层 PCB 时、振荡 消失。
我不知道确切的原因、但我认为是 多层 PCB 上的振荡条件得到满足。
问题
1、 振荡是否 可以在配置过程中发生、如下面的电路所示?
2.当我连接 C102 (值:0.3pF)时,振荡会消失。 我不认为这是由低通滤波器引起的、因为 截止频率值超过 1.5GHz
我认为连接电容器会导致 振荡消失、因为它改变了振荡的条件
因此、如果将10pF 电容值连接到 C102、 振荡消失、则询问是否可以看到电路稳定。