This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM833:有关反相运算放大器电路的振荡问题(关于 LM833DGK)。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1602, LM833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900474/lm833-oscillation-question-about-inverting-op-amp-circuit-about-lm833dgk

器件型号:LM833
主题中讨论的其他器件:OPA1602

反相运算放大器电路的振荡问题(关于 LM833DGK)。

电路配置如附录1所示,输入(A)的振荡为0.54v,输出(B)的振荡为1.19v (振荡频率为400kHz~800kHz,不同的电路板具有不同 的振荡电平)

除以下电路和 将去耦电容器连接到电源外、无连接。

当连接"OPA1602"时、振荡被解除。

当我使用单层 PCB 连接时、会发生振荡、但使用多层 PCB 时、振荡 消失。

我不知道确切的原因、但我认为是 多层 PCB 上的振荡条件得到满足。

问题

1、  振荡是否 可以在配置过程中发生、如下面的电路所示?

2.当我连接 C102 (值:0.3pF)时,振荡会消失。 我不认为这是由低通滤波器引起的、因为 截止频率值超过 1.5GHz

   我认为连接电容器会导致 振荡消失、因为它改变了振荡的条件

 因此、如果将10pF 电容值连接到 C102、 振荡消失、则询问是否可以看到电路稳定。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的您好:  

    问题

    1、  振荡是否 可以在配置过程中发生、如下面的电路所示?

    是的、下面配置的 LM833将会振荡、因为大约840kHz 时会出现 Q。  

    问题:

    2.连接 C102时,振荡消失(值:0.3pF)。 我不认为这是由低通滤波器引起的、因为 截止频率值超过 1.5GHz。  我认为连接电容器会导致 振荡消失、因为它改变了振荡的条件。  因此、如果将10pF 电容值连接到 C102、 振荡消失、则询问是否可以看到电路稳定。

    当您在 C102处插入0.3pF 时、它在大约800kHz 时仍然有一个 Q、但中的峰值有所减少。 为了消除电路的噪声、您需要插入大约1-2pF 的电容器、其中 C = 1/(2 *π* 800kHz* 100kOhm)=2pF。 10pF 也可以工作、但您的电路带宽有限、但它将保持稳定。  

    封闭的是 Tina 仿真:  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/LM833-04272020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raymond

    感谢您的回答。 非常有帮助。

    Boseung。