您好、E2E 论坛、
我目前正在进行电路板检查、只需将单端音频信号旁路到 LINE2LP_A 输入端口、并将 HPLOT_A 端口上的单端输出信号旁路。 我一直在使用 aic34评估工具软件配置音频编解码器。 我一直在命令行中写入这些寄存器:
W 30 14 78 (LINE2L 未连接到左侧 ADC PGA)
W 30 28 10 (LINE2L 旁路使用 LINE2LP_x 单端)
W 30 2D 80 (LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 路由到 HPLOT_x)
W 30 33 99 (HPLOUT_x 完全上电、 HPLOUT_x 未静音、 输出电平控制= 9dB)
似乎没有来自 HPLOT_A 的信号、在该寄存器的配置中、我缺少什么或发生了错误?
如果我不想绕过任何我想要通过 PGA 的东西、而是绕过其余部分、那么应该进行哪些更改?
任何建议都是有益的。
谢谢!