This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:无法使用 TAS5825 PPC3 GUI 3.1.12打开现有的扬声器配置文件

Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882792/tas5825m-cannot-open-existing-speaker-profiles-with-tas5825-ppc3-gui-3-1-12

器件型号:TAS5825M

H 线、

在使用新版本3.1.12打开客户的 TAS5825 PPC3配置文件时、我们遇到了问题、但我们看不到使用当前 GUI 回滚到以前的 GUI 版本的选项。 我们需要产品线来解决 PPC3版本可比性问题、或提供解决方法来打开现有 PPC3配置文件以提供客户服务。   



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年2月24日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    使用哪个版本的 TAS5825M 应用程序来创建此调优文件?

    它有一个选项、可在单击信息按钮后回滚到以前的版本。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    PPC3 GUI 中没有回滚图标、而我们可以在另一台计算机上看到该图标。 我们还有其他权变措施将其回滚吗? 我们需要打开并转储 v3.1.11配置文件的 CFG。  




    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年2月25日