This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1-Q1:直流特性的最小值-最大值

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1-Q1, TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874510/tpa3111d1-q1-min-max-value-of-dc-characteristics

器件型号:TPA3111D1-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3111D1

大家好、

数据表显示、虽然 Ta 范围不同、但 TPA3111D1-Q1和 TPA3111D1的最小-最大值是相同的。
是真的吗?

- TPA3111D1-Q1


TPA3111D1


此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    是的,TPA3111D1-Q1是汽车器件, 工作温度(°C)为:-40至125。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢你的答复。
    是的、我℃℃TPA3111D1-Q1支持 Ta=-40至125 μ s、TPA3111D1支持 Ta=-40至85 μ s。

     ℃、我感到奇怪的是、TPA3111D1仅 ℃℃μ A (不是-40至85 μ A)的直流特性条件、TPA3111D1-Q1 -40至125 μ A 的条件、并且最小值和最大值完全相同。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    我想确认一下、以防万一。
    数据表显示了以下内容、但是您能否确认以下内容是否确实正确?

    TPA3111D1:℃℃温度为-40至85 ̊ C、但直流/交流特性的最小值-最大值仅为25 ̊ C。
    TPA3111D1-Q1:℃℃温度范围为-40至125 ̊ C、额定直流/交流特性的最小-最大值为-40至125 ̊ C。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    我      ℃TPA3111D1-Q1直流/交流特性也基于 TA=25℃、区别在于 TPA3111D1-Q1是汽车器件、支持-40至125。

    您可以看到 、TPA3111D1和 TPA3111D1-Q1在 TA=25℃时的直流/交流特性是相同的。  

    如果您想查看更多详细信息、我想在中国 农历新年后可以为您提供帮助。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的验证。
    我 认为应修改 TPA3111D1-Q1的电流数据表、因为它在直流/交流特性中显示"TA =–40°C 至125°C"。
    TI 是否有修改数据表的计划?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    我们将讨论此规格条件、并根据需要更新数据表。

    此致、
    Matthew