This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3500:同步要求

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890853/pcm3500-synchronization-requirements

部件号:PCM3500

大家好、

数据表显示了以下 有关检测同步丢失情况的信息。
但是我无法捕捉 到内容(黄色部分) 分裂。
------------------------
同步要求
PCM3500要求 FS 和 BCK 与系统时钟同步。 包含内部电路以进行检测
FS 和系统时钟输入之间失去同步。 系统之间的相位关系
时钟变化超过±1.5 bck 周期、PCM3500将检测到同步丢失。 检测到后、将显示
DAC 输出强制为0.5VCC、DOUT 引脚强制为高阻抗状态。 这在一次采样中发生
初始检测的时钟(FS)周期。 图10显示了同步操作以及 DAC 和 ADC 的丢失
与之相关的输出延迟。
------------------------

PCM3500是否以1/fs 的频率计算 BCK?
您能否告诉我们如何确认实际的 bck、fs、系统时钟波形(时序图)中是否发生了同步丢失?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔  

    这只是意味着 bck、fs 和 SCKIO 都应该来自时钟。  

    图10显示了功能。  

    同步丢失将导致一些未定义的数据、 但这将在1/fs 内被切断。  如果可能小于该值、具体取决于采样中的时钟发生不同步。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的支持。

    我 想知道 PCM3500能够检测 到同步丢失的详细情况。  
    以下条件是否正确?
    -如果 FS 和 BCK 与 系统时钟不同步、PCM3500将检测同步丢失
    -如果 1/fs 中存在大于±1.5 bck ( 1/fs 中小于14.5 BCKS 或大于17.5 BCKS)的情况、PCM3500会检测到同步丢失

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    很抱歉耽误你的时间。  同步取决于 BCK 周期与 FS 宽度之间的关系。  在 上述第一种情况下可能会发生同步丢失。  帧同步脉冲的宽度通常为1 bck 宽、这是系统时钟的32个周期。  在上面的第二个条件中、如果 FS 与 BCK 同步、并且 FS 脉冲之间的 BCK 大于(或小于) 16、我希望您 的数据传输损坏、而不是同步丢失。  在主模式下运行时、这不应成为问题。