This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA301:1.5V 至-1.5V 的音频单端输入

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900431/tpa301-audio-singled-ended-input-from-1-5v-to--1-5v

器件型号:TPA301

尊敬的音频团队:

我叫 Jaehoon、目前我正在设计 HearingAid 电路。

在我的设计中、音频放大器(TPA301)的输入具有+1.5/-1.5V 的摆幅、并且连接到 TPA301的 IN-。

但是、我注意到 TPA301只有 VDD/GND、不符合 Vs-电源要求。

现在、Vdd=3.3V 至 TPA301。

当 IN-是正弦(1.5V ~-1.5V)且 IN+= GND 时、TPA301的输出摆幅是多少? 所有负摆幅(0~- 1.5V)将被忽略?

此致、

耶夫勋  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaehon、

    这取决于您使用的 VDD 电平。 该器件需要一个输入电容器、以便放大器将输入信号偏置到适当的直流电平。 该直流电平通常为 VDD/2。 因此、如果您的输入具有+1.5V/-1.5V 的摆幅、那么使用至少3V 的 VDD 就足够了。 但是、我建议使用最小3.3V 电源、以确保器件能够处理+/- 1.5V 摆幅、以防电源电路松动。

    我希望这是清楚的。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、  
    Luis Fernando Rodríguez S.