Other Parts Discussed in Thread: TPA301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA301 尊敬的音频团队:
我叫 Jaehoon、目前我正在设计 HearingAid 电路。
在我的设计中、音频放大器(TPA301)的输入具有+1.5/-1.5V 的摆幅、并且连接到 TPA301的 IN-。
但是、我注意到 TPA301只有 VDD/GND、不符合 Vs-电源要求。
现在、Vdd=3.3V 至 TPA301。
当 IN-是正弦(1.5V ~-1.5V)且 IN+= GND 时、TPA301的输出摆幅是多少? 所有负摆幅(0~- 1.5V)将被忽略?
此致、
耶夫勋