This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:具有更高增益的 OPA1678的替代产品

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA1652, OPA1656, OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882930/opa1678-alternative-to-opa1678-with-higher-gain

器件型号:OPA1678
主题中讨论的其他器件: OPA1652OPA1656

您好!

寻找更好的替代方案来替代 OPA1678、该器件可在不更改运算放大器封装(VSSOP)和原理图的情况下将其与低阻抗输入搭配使用时提供更高的增益。 我使用的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    根据您需要的更多带宽、我们提供了多种更高带宽选项。 有关带宽略高的非常相似的器件、请参阅 OPA1652。 对于带宽高得多但当前仅采用 SOIC 封装的 CMOS 器件、请参阅 OPA1656。 如果 OPA1652或 OPA1656无法正常工作,我建议您查看 JFET 器 件,例如 OPA827,但该器件是单个器件,不是双个器件。 最后一种选择是使用双极器件、例如 OPA1662OPA1602

    此致、

    Tyler Noyes