This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:有关输出电平 PCM1774的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886474/pcm1774-questions-on-output-level-pcm1774

器件型号:PCM1774

您好!

我的客户使用两个 PCM1774、并有以下问题:

32Ω 数据表、I 未找到将 PCM1774输出配置为线路输出(负载> 10kΩ Ω)或耳机输出(负载16Ω Ω 或 Ω)的寄存器。

Q1:是否有特殊的寄存器设置可在 LOL/Lor 和 HPOL/HPOR 之间进行选择?

 

阅读数据表第3/4页我们发现的电气特性:0dB 给出了负载为10kΩ Ω 时输出的典型值为1Vrms

 

但我们在 PCM1774上的所有寄存器设置为0dB 的情况下完成了一些测量、并且在负载为10kΩ Ω 时、输出端具有大约750mVrms 的值。

 

Q2:为什么测量值与数据表之间存在这种差异?

 

 

感谢你的帮助、

 

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    您使用什么来提供电源电压? 3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  
    是的、使用3.3V。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我通过邮件将其发送给您。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    我看不到原理图有任何问题。  我们能否澄清几点:

    在您的问题中、您说存在10kΩ Ω 负载。  您能否确认引脚上没有其他负载?

    2.单声道输出 PCM 是否也具有0.750VRMS 输出?

    3.您能否确认输出是否随频率变化? 我假设他们正在使用正弦波音调进行测试(否则 RMS 值无效)、他们能否扫描频率以确保我们看不到一些滤波器衰减? 例如、尝试500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、 15kHz。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速回复、非常感谢您的回复。

    虽然所有这些都是为了回答问题2、但您能否同时回答问题1?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、器件没有用于确定模式的寄存器设置。  假设采用默认配置、器件应始终输出1VRMS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     

    关于这些问题、我已经得到了解答:

     

    1 :确认是为 10kΩ Ω 负载。

    2:当读取立体声和单声道输出的测量报告时、PCM 约为780mVrms。

    3:信号是1kHz 时的正弦波、没有频率变化。

     

    信号是在 PCM1774的输出端、在串行电容器之前获取的。

    这里的团队将减少到最小值、因此 他们无法在不同频率下进行测量。

     

    当所有寄存器设置为0dB 时、该780mVrms 值对它们是可以的。

    但他们希望确保对于另一个电路板、PCM1774的输出端将具有相同的值。

     

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    最后、我认为他们的设计必须存在一些缺陷。  输出应为1VRMS、因此如果它们看到不同的情况、则是负载问题、数字衰减或滤波器行为。  如果不进行额外测试、很难完成任何操作。   

    您能否发送完整的输出原理图?  他们能否详细介绍测量设置?  此外、它们是否确认其源真正为0dBFS 输出?

    谢谢、

    Paul

    编辑:抱歉、在发生事故时将其标记为"TI 认为已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我会尝试进一步调查。

    此致、

    Marion