您好!
我的客户使用两个 PCM1774、并有以下问题:
32Ω 数据表、I 未找到将 PCM1774输出配置为线路输出(负载> 10kΩ Ω)或耳机输出(负载16Ω Ω 或 Ω)的寄存器。
Q1:是否有特殊的寄存器设置可在 LOL/Lor 和 HPOL/HPOR 之间进行选择?
阅读数据表第3/4页我们发现的电气特性:0dB 给出了负载为10kΩ Ω 时输出的典型值为1Vrms。
但我们在 PCM1774上的所有寄存器设置为0dB 的情况下完成了一些测量、并且在负载为10kΩ Ω 时、输出端具有大约750mVrms 的值。
Q2:为什么测量值与数据表之间存在这种差异?
感谢你的帮助、
此致、
Marion