主题中讨论的其他器件: TAS5805M
大家好、团队成员
如果我将输入信号设置为0dBFS、并将所有其他块功能设置为0dB、例如 AGL、音量、EQ。
TAS5733L 的最大输出电压是多少(假设 PVDD 足够大)?
对于 TAS5805M 等最新器 件、我知道它应该是29.5V (假设 PVDD 大于29.5V)。 但我不知道 TAS5733L 的值。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员
如果我将输入信号设置为0dBFS、并将所有其他块功能设置为0dB、例如 AGL、音量、EQ。
TAS5733L 的最大输出电压是多少(假设 PVDD 足够大)?
对于 TAS5805M 等最新器 件、我知道它应该是29.5V (假设 PVDD 大于29.5V)。 但我不知道 TAS5733L 的值。
谢谢。
您好、GW、
虽然不适用于 TAS57xx 系列、但您可能会发现此通用调优指南对您有所帮助。
此外、开环架构的输出占空比等于输入占空比。 由于占空比不会变化以补偿电源电压的变化、因此输出电压(和功率)会随电源电压的变化而变化。
相比之下、闭环架构、二阶反馈环路会随着电源电压的变化而改变 PWM 输出占空比。 这可确保输出电压(和输出功率)在电源转换期间保持不变。
与阻抗的关系最好在 我们的 LC 滤波器计算器工具 和相应的应用报告中建模。
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州