This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:TAS5733L 的最大输出电压是多少?#39。

Guru**** 2580435 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873668/tas5733l-what-s-the-maximum-output-voltage-for-tas5733l

器件型号:TAS5733L
主题中讨论的其他器件: TAS5805M

大家好、团队成员

如果我将输入信号设置为0dBFS、并将所有其他块功能设置为0dB、例如 AGL、音量、EQ。

 TAS5733L 的最大输出电压是多少(假设 PVDD 足够大)?  

对于 TAS5805M 等最新器 件、我知道它应该是29.5V (假设 PVDD 大于29.5V)。 但我不知道 TAS5733L 的值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、


    与 TAS5805M 闭环固定模拟增益相比、TAS5733L 是开环结构、没有固定模拟增益。

    TAS5733L 输出的0dBFS 是当前 PVDD 值。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    感谢您的回答。

    有关开环器 件的调优方面、您是否有任何文档可以与我共享?我只提供了 TAS5733L EVM 用户指南 www.ti.com/.../slou439.pdf、但它似乎没有显示有关开环转向的更多详细信息。 在我的实验室测试中、TAS5733L 输出似乎不仅与 PVDD 相关、而且与扬声器阻抗相关。 我想知道  输出与 PVDD 扬声器阻抗之间的确切关系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、  

    虽然不适用于 TAS57xx 系列、但您可能会发现此通用调优指南对您有所帮助。  

    此外、开环架构的输出占空比等于输入占空比。 由于占空比不会变化以补偿电源电压的变化、因此输出电压(和功率)会随电源电压的变化而变化。

    相比之下、闭环架构、二阶反馈环路会随着电源电压的变化而改变 PWM 输出占空比。 这可确保输出电压(和输出功率)在电源转换期间保持不变。  

    与阻抗的关系最好在 我们的 LC 滤波器计算器工具 和相应的应用报告中建模。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina

    感谢您的评论和材料、我认为这非常有用。

    但我只需与您再次确认"输入占空比"的相关关系。 这是否意味着 I2S 输入占空比?

    例如、如果 I2S 输入信号为-6dBFS、因为20*Lg0.5=-6dB、这是否意味着输入占空比为50%、输出占空比为 50%?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、  

    是的、我指的是 I2S 输入占空比。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    PVDD 是空闲最大输出电压、但您需要考虑 Rdson +输出负载分压器。 因此、不同的负载可能具有不同的最大输出电压。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carolina、Matthew

    感谢您的评论。