This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:PurePathTM

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895038/tas2110-register-file-configuration-in-purepath

器件型号:TAS2110
主题中讨论的其他器件:TAS2552

团队、

在 PurePath 控制台中、TAS2552似乎确实有一些用于寄存器设置的入门示例。

我们是否也有 TAS2110的一些示例?
我们的想法是首先使用 PurePath 进行寄存器配置、然后再编写软件驱动程序。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    TAS2552和 TAS2110具有不同的软件工具。

    TAS2110可通过其在 PurePath Console 3中的应用进行控制。 设备控制面 板可让您配置所有设备功能、当所有设置完成后、您可以使用右上角的"开机"按钮。

    如您所述、当您完成设备配置时、您可以使用"终端系统集成"面板获取配置文件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 tas2552和 tas2110之间的区别进行了分析。 在 tas2552软件中有一些具有基本配置的示例。

    在用于 tas2110的 PPC3中、没有配置示例。 你有一个吗?

    此致。

    Pineau Henri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 ppc3中有此配置,但没有声音输出!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henri、

    很遗憾、我看不到您上传的图片。 您能否直接重新上传或发送到我的电子邮件?:ivan.salazar@ti.com

    您还可以分享您的电路板图片吗? 我想知道是否安装了 J8 (不应该安装)。

    PPC3的默认配置应允许音频回放、您可以遵循以下步骤:

    1. 通过 USB 电缆将电路板连接到 PC
    2. 将5V 电压源连接到 J7或 J16
    3. 打开 PPC3
    4. 打开 TAS2110应用程序
    5. 创建新文件
    6. 打开设备控制面板
    7. 单击右上角的 Power Up 按钮(此时应启用音频播放)
    8. 测试完成后、单击右上角的 Power Down (关闭电源)按钮

    如果上述过程不起作用、我想检查上面提到的 J8、我们也可以继续进行 I2C 通信调试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请回复或创建新主题帖。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器