主题中讨论的其他器件:TAS2552、
团队、
在 PurePath 控制台中、TAS2552似乎确实有一些用于寄存器设置的入门示例。
我们是否也有 TAS2110的一些示例?
我们的想法是首先使用 PurePath 进行寄存器配置、然后再编写软件驱动程序。
提前感谢、
A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、A:
TAS2552和 TAS2110具有不同的软件工具。
TAS2110可通过其在 PurePath Console 3中的应用进行控制。 设备控制面 板可让您配置所有设备功能、当所有设置完成后、您可以使用右上角的"开机"按钮。
如您所述、当您完成设备配置时、您可以使用"终端系统集成"面板获取配置文件。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
您好、Henri、
很遗憾、我看不到您上传的图片。 您能否直接重新上传或发送到我的电子邮件?:ivan.salazar@ti.com
您还可以分享您的电路板图片吗? 我想知道是否安装了 J8 (不应该安装)。
PPC3的默认配置应允许音频回放、您可以遵循以下步骤:
如果上述过程不起作用、我想检查上面提到的 J8、我们也可以继续进行 I2C 通信调试。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器