This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:AGC 设置

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871550/tlv320adc3100-agc-setting

器件型号:TLV320ADC3100

您好!

我们正在开发的模型使用 TLV320ADC3100的 AGC 函数。
我们使用以下寄存器设置检查了声音、
根据输入信号的不同、我们可能会听到 LCH/RCH 的不平衡声级。
通常情况下、LCH/RCH 的输入信号不完全相同、
因此、一个通道的 AGC 有时会关闭。

因此、我认为这是由 AGC 的设置引起的。
因此、我想就 如何改进设置征求建议。

关于 AGC 设置、在 LCH 的寄存器86-93和 RCH 的寄存器94-101中。
LCH 和 RCH 具有相同的设置。
寄存器86、94  10000000
寄存器87、95  10100000
寄存器88、96  00010010
寄存器89、97  11111000
寄存器90、98  00000000
寄存器91、99  00001100
寄存器92、100 00000011
寄存器93、101 00000000

如果您需要有关我们的寄存器设置的任何其他信息、
请告诉我。

谢谢、此致、

Nakaegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我的客户正在等待您的回答。 请帮帮他。
    此致、
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto、  

    您能否提供有关正在发生的情况的更多详细信息?  

    您好像在说您向两个通道提供相同的输入信号、并且从 AGC 获得不平衡的响应是这样的吗? 如果是、 您能否提供一些有关渠道有何不同的见解?

    此致、

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve San:

    感谢你的答复。

    抱歉、似乎很难清楚地告诉情况、因此我将更改  问题的处理方式。

    左侧和右侧的 AGC 设置与上面的设置相同。
    如果一个通道超过噪声阈值、而另一个通道未超过噪声阈值、
    增加的增益似乎因通道而异。

    例如,是否可以进行设置,以便在一个通道超过噪声阈值时将增益添加到两个通道?

    谢谢、此致、

    Nakaegawa