https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871550/tlv320adc3100-agc-setting
器件型号:TLV320ADC3100您好!
我们正在开发的模型使用 TLV320ADC3100的 AGC 函数。
我们使用以下寄存器设置检查了声音、
根据输入信号的不同、我们可能会听到 LCH/RCH 的不平衡声级。
通常情况下、LCH/RCH 的输入信号不完全相同、
因此、一个通道的 AGC 有时会关闭。
因此、我认为这是由 AGC 的设置引起的。
因此、我想就 如何改进设置征求建议。
关于 AGC 设置、在 LCH 的寄存器86-93和 RCH 的寄存器94-101中。
LCH 和 RCH 具有相同的设置。
寄存器86、94 10000000
寄存器87、95 10100000
寄存器88、96 00010010
寄存器89、97 11111000
寄存器90、98 00000000
寄存器91、99 00001100
寄存器92、100 00000011
寄存器93、101 00000000
如果您需要有关我们的寄存器设置的任何其他信息、
请告诉我。
谢谢、此致、
Nakaegawa