请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、我想知道运算放大器和音频放大器之间的区别。
根据我的研究、我认为主要区别在于音频放大器能够驱动大电流。
此外、音频放大器的设计频率范围为20kHz 至20kHz。
两者之间是否还有其他关键差异?
此外、如果我说音频放大器是一种用于特殊用途的运算放大器、是否正确?
谢谢、
Yun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想知道运算放大器和音频放大器之间的区别。
根据我的研究、我认为主要区别在于音频放大器能够驱动大电流。
此外、音频放大器的设计频率范围为20kHz 至20kHz。
两者之间是否还有其他关键差异?
此外、如果我说音频放大器是一种用于特殊用途的运算放大器、是否正确?
谢谢、
Yun
您好、Yun、
是的、你是对的。 OPAMP 是一款模拟放大器、需要使用外部组件来确定增益和频率响应。 对于音频放大器、正如您正确提到的、它们用于处理扬声器或耳机负载的高电流。 其带宽限制为20Hz-20kHz 的可闻频带。 在某些情况下、它们不需要外部组件即可工作。
两个器件共享不同的架构、这允许电流和带宽存在差异。 通常、OPAMP 限制为10kHz、不支持高频成分。 对于音频放大器、有不同的架构、例如数字/模拟输入和输出。 因此、它们应被视为不同的器件。
希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.