This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好、OPAMP 和音频放大器有何区别?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873031/hi-what-is-the-difference-between-opamp-and-audio-amplifier

大家好、我想知道运算放大器和音频放大器之间的区别。

根据我的研究、我认为主要区别在于音频放大器能够驱动大电流。

此外、音频放大器的设计频率范围为20kHz 至20kHz。

两者之间是否还有其他关键差异?

此外、如果我说音频放大器是一种用于特殊用途的运算放大器、是否正确?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    是的、你是对的。 OPAMP 是一款模拟放大器、需要使用外部组件来确定增益和频率响应。 对于音频放大器、正如您正确提到的、它们用于处理扬声器或耳机负载的高电流。 其带宽限制为20Hz-20kHz 的可闻频带。 在某些情况下、它们不需要外部组件即可工作。

    两个器件共享不同的架构、这允许电流和带宽存在差异。 通常、OPAMP 限制为10kHz、不支持高频成分。 对于音频放大器、有不同的架构、例如数字/模拟输入和输出。 因此、它们应被视为不同的器件。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    很抱歉耽误你的回答。

    非常感谢:)

    此致、

    Yun