This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:tas5825m

Guru**** 2559300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882393/tas5825m-tas5825m

器件型号:TAS5825M

尊敬的 Sucporter:

 

因为我们需要在生产时确认芯片的 ID、
我们想知道 abpout DIE_ID 寄存器(偏移= 67h)[复位= 95h]
该寄存器的含义是什么?

 

BR、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boyi、

    它是一个只读寄存器、用于指示芯片版本。 它与客户的应用程序无关。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao:

    我们知道它与应用无关、我们在项目中使用了芯片、并在生产过程中检查了芯片的运行情况。

    我们需要找到只读寄存器并使用 i2c 命令来实现
    获取 ID 以确保其正常工作。

    那么、每个芯片的固定值是否为"100101"?

    下一批是否会更改?

    感谢你的答复。

    BR
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、所有 TAS5825M 生产芯片都是如此。 无进一步批量更改。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao:

    谢谢。

    BR、

    Patrick