请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882393/tas5825m-tas5825m
器件型号:TAS5825M尊敬的 Sucporter:
因为我们需要在生产时确认芯片的 ID、
我们想知道 abpout DIE_ID 寄存器(偏移= 67h)[复位= 95h]
该寄存器的含义是什么?
BR、
Patrick