主题中讨论的其他器件:TAS5630
尊敬的所有人:
我使用的是具有4欧姆负载的 TPA3255 BTL 模式。
我的第一项测试没有小输入声音问题。
但是、我增大了所有通道的音量关断以及故障低电平条件。
复位后、我尝试第二 次和第三次测试。
当增大一个通道始终运行的音量时、一个通道始终关闭、且 FAULT 处于低电平。
中华民国22k
PVDD:51V 直流
输出电感器:RTB1519-100附加文件。
您是否有一些如何解决此问题的提示?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我使用的是具有4欧姆负载的 TPA3255 BTL 模式。
我的第一项测试没有小输入声音问题。
但是、我增大了所有通道的音量关断以及故障低电平条件。
复位后、我尝试第二 次和第三次测试。
当增大一个通道始终运行的音量时、一个通道始终关闭、且 FAULT 处于低电平。
中华民国22k
PVDD:51V 直流
输出电感器:RTB1519-100附加文件。
您是否有一些如何解决此问题的提示?
尊敬的 Robert Clifton
请检查附加的文件。 e2e.ti.com/.../power-pcb-sch.pdf
尊敬的 Robert Clifton。
是的。 它与 EVM 类似。
我检查8欧姆。 我只能检查50~60W。
请检查附加的文件。
我有两个问题。
1.我发现了一些有趣的东西。 我昨天测试了它。
以小功率预热30分钟。 然后我 测试300W 功率。 还可以。
我检查音乐输入。 但它只持续了80分钟。
2.无负载、没有散热器。 IC 过热吗?
-->我的板 IC 很热。 几秒钟后停止工作。
此致、
英基
e2e.ti.com/.../IMG_5F00_7707.MOV
。
尊敬的 Robert Clifton:
请检查附加的文件。 我的图稿文件。
1、是的、它在正弦波测试中保持300W 5~6秒。 不要再做实验了。
音乐测试 只持续了80分钟。
2.我只检查了 IC 引脚电压。 还可以。 有散热器时。 它不会关闭。
此致、
英基
您好 、Robert Clifton、
我不希望 IC 永久损坏。 我没有更多的时间检查。
是的。 它的散热器未关闭。
此致、
英基
e2e.ti.com/.../HS0013_2D00_A_2D00_HEAT-SINK_2D00_62x72x35.pdf