This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255单通道 shortdown。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630, TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877086/tpa3255-tpa3255-one-channel-shortdown

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件:TAS5630

尊敬的所有人:

我使用的是具有4欧姆负载的 TPA3255 BTL 模式。   

我的第一项测试没有小输入声音问题。

但是、我增大了所有通道的音量关断以及故障低电平条件。  

复位后、我尝试第二 次和第三次测试。

当增大一个通道始终运行的音量时、一个通道始终关闭、且 FAULT 处于低电平。  

中华民国22k

PVDD:51V 直流

输出电感器:RTB1519-100附加文件。  

您是否有一些如何解决此问题的提示?

e2e.ti.com/.../RTB1519_2D00_100M_2D00_10A_2800_HP_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4871433:

    您能否提供有关放大器关断时运行的输出功率的更多详细信息?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert Clifton

    我检查了它。  输出功率27W 关闭。

    此致、  

    Young-ki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young-ki、

     这太快了、TPA3255无法关闭。  

    您是使用 TPA3255EVM 还是自己的电路板进行测试?  

    我注意到、您提供的电感器数据表中没有电感随电流变化图和电感随温度变化图。 由于功率水平非常低、我怀疑电感器会损失这么多的电感、但了解这一点对于调试很有用。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Clifton  

    很抱歉、我没有 TPA3255EVM 板。 我制作了一个 PCB 并对其进行测试。  

    我将该电感器用于 TAS5630 IC。 这不是问题。  

    此致、  

    英基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4871433:  

    好的、您能否给我发送原理图、以便我可以检查电路中是否有异常情况? 此外、散热器与器件之间使用的散热膏/散热焊盘是什么?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Clifton

    请检查附加的文件。  e2e.ti.com/.../power-pcb-sch.pdf

    热膏:TM-801, https://www.yoycart.com/Product/523105424801/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4871433:

    从您发送的内容中、我无法找到原理图中的任何异常内容。 实际上、它与 EVM 非常相似。

    您是否能够在接近27W 时截取输出的屏幕截图? 我想知道器件是否出现过流情况。 您还可以通过施加8欧姆负载并运行相同的信号来检查这一点、该信号会导致器件以4欧姆的电阻关断。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Clifton。  

    是的。 它与 EVM 类似。  

    我检查8欧姆。 我只能检查50~60W。

    请检查附加的文件。  

    我有两个问题。  

    1.我发现了一些有趣的东西。 我昨天测试了它。  

       以小功率预热30分钟。 然后我 测试300W 功率。 还可以。    

      我检查音乐输入。 但它只持续了80分钟。

    2.无负载、没有散热器。 IC 过热吗?  

       -->我的板 IC 很热。 几秒钟后停止工作。   

    此致、  

    英基  

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_7707.MOV

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young-gi、

    我认为查看布局也会有所帮助。 布线可能太薄。

    那么、您以300W 的输出功率持续运行器件呢?  

    2、器件在空闲状态下的功耗约为2.5W。 我们也不建议在没有散热器的情况下运行器件。 您是否看到器件随散热器关闭?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Clifton:

    请检查附加的文件。 我的图稿文件。

    1、是的、它在正弦波测试中保持300W 5~6秒。  不要再做实验了。  

      音乐测试 只持续了80分钟。

    2.我只检查了 IC 引脚电压。 还可以。 有散热器时。 它不会关闭。  

    此致、  

    英基  

    e2e.ti.com/.../power-pcb.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young-gi、

    虽然300W 持续时间仅5-6秒有点短、但当我们列出它在 BTL 模式下可以实现300W 时、我们并不是说它可以连续(永久)运行300W。  

    您说器件在空闲状态下开启散热器时不会关断?  

    您能否向我发送有关您正在使用的散热器的信息?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Robert Clifton、

    我不希望 IC 永久损坏。 我没有更多的时间检查。  

    是的。 它的散热器未关闭。  

    此致、  

    英基  

    e2e.ti.com/.../HS0013_2D00_A_2D00_HEAT-SINK_2D00_62x72x35.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件关断时、FAULT# 和 CLIP_OTW#引脚的状态是什么? 它可以帮助我们确定触发哪种故障。  数据表上的表2对此有一些说明。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

            

    故障编号:将3.3V 更改为0V。

    CLIP_OTW#:请勿更改。 3.3V  

    谢谢你。  

    此致、  

    英基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young-gi、

    根据您的描述、这是一种独立于通道的锁存保护。 结合 Fault#、CLIP_OTW#引脚状态、它指示存在过流情况。  

    但是、您说过、仅50~60W 输出功率就会出现此问题。 您是否可以探测电感器电流并在关断前检查发生了什么情况?

    此致、

    Hao