https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898237/lm4951a-pop-noise
器件型号:LM4951A大家好、
我的客户在关闭时遇到爆音问题。
请参阅下面的原理图和波形。
您能否提供有关如何防止噼啪噪声的建议?
此致、
Yoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898237/lm4951a-pop-noise
器件型号:LM4951A大家好、
我的客户在关闭时遇到爆音问题。
请参阅下面的原理图和波形。
您能否提供有关如何防止噼啪噪声的建议?
此致、
Yoshi
您好、Yoshi、
当出现弹出问题时、对此器件有许多建议。
基本上、输入电容器是与这个问题相关的组件。 必须调节其充电时间、以减少杂音问题。 因此、我建议尝试使用低电容值、以便缩短充电时间。 另一种方法是将 CCHG 引脚的1k Ω 电阻器短路。 然而、如果这个电阻器被短路/移除、重要 的是要确保输入信号不会少于 VDD+0.3V 并且大于-0.3V、否则会导致电路损坏。
如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Yoshi、
是的、客户可以使用更小的电阻器。 该电容值不是必需的、因此客户可以使用该值为其电路带来更好的性能。
关于 CCHG 电阻器连接、我建议用0欧姆电阻器或单线替代该电阻器。 如"为 RC 选择值 A"部分所述:
http://www.ti.com/lit/ds/snas453c/snas453c.pdf#page=13
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Luis、
感谢您的建议。
当客户使用0.1uF 的 Cin 时、杂音消失。 但是截止频率会发生变化。
因此、为了保持截止频率、客户需要使用 Ri 和射频更高的值、如下所示。
RI:10k 欧姆→100k 欧姆
射频:100k Ω→1M Ω
此操作是否正确? 使用更高的值是否有任何考虑因素?
此外、它们还会看到输出引脚中的偏置电压增加。 行为是否正确?
此致、
Yoshi
您好、Yoshi、
使用较高输入电阻器的后果将在频率响应(正如您在之前的响应中正确提到的)和输出增益中看到。 如数据表中所述、输出增益取决于 RF 和 Ri:
http://www.ti.com/lit/ds/snas453c/snas453c.pdf#page=12
但是、通过更改输入电阻器和偏置电平不会有任何问题。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.