This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760的 I2C 启动时间规格问题

Guru**** 2491185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890367/tas5760m-question-of-the-i2c-startup-time-specification-of-the-tas5760

器件型号:TAS5760M

您好、Sirs、

您是否会建议 TAS5760数据表的 I2C 启动时间规格代表什么?



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年3月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    由于在加电期间有硬件模式和软件模式选择、因此我假设这一次用于模式选择。 在这12ms 之后、如果使用 SW 模式、则可以访问 IIC。

    Matthew 将为您提供更多答案和详细信息。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    解释这个参数的材料有限、所以这也是一个模糊的概念。 您是否已经在 TAS5760软件模式下遇到任何 I2C 通信错误?

    此外、对于硬件和软件模式选择、应通过 SPK_GAIN 引脚配置来决定。

    此致、

    Matthew