请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV602 主题中讨论的其他器件: DRV603
您好、Sirs、
DRV603和 DRV602是引脚兼容的器件、而 DRV603在引脚11支持 UVP 功能、并可通过 DRV602使其保持 NC 状态。 根据系统级设计的实际要求、客户可以选择组装 DRV603或 DRV602。
客户在将 UVP 电路连接到 DRV602的引脚11时发现高爆音噪声、并且可通过将引脚11 NC 保持在引脚11 NC 位置来降低爆音噪声。 您是否会告知 DRV602是否为正常行为?
谢谢、此致、
陈耀恩
2010年1月21日