This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV602:在 NC 引脚端接时 DRV602发出杂音

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV602, DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874276/drv602-drv602-pop-noise-with-termination-at-nc-pin

器件型号:DRV602
主题中讨论的其他器件: DRV603

您好、Sirs、

DRV603和 DRV602是引脚兼容的器件、而 DRV603在引脚11支持 UVP 功能、并可通过 DRV602使其保持 NC 状态。 根据系统级设计的实际要求、客户可以选择组装 DRV603或 DRV602。

客户在将 UVP 电路连接到 DRV602的引脚11时发现高爆音噪声、并且可通过将引脚11 NC 保持在引脚11 NC 位置来降低爆音噪声。 您是否会告知 DRV602是否为正常行为?



谢谢、此致、

陈耀恩
2010年1月21日
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    据我所知、DRV602引脚11应该悬空、因为它不需要外部电路来避免弹出。 我认为 DRV602引脚11内已经有一个杂音抑制电路、并且有一个外部电路可能会导致出现噼啪声的风险。 我强烈建议将此引脚悬空以避免出现 PoP 问题。 如果需要外部电路、我建议选择 DRV603。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Luis ... Wayne Chen